DOCA0270ZH-01

电能监测

电能监测功能提供多种电压、功率和电能测量,都是在 TeSys avatar 级别和整个 TeSys island 范围进行测量。

这些功能可以通过 avatars 的负载电能监测设置来激活,并且需要在阀岛上安装一个电压接口模块。

对于在标称条件下运行的负载(50–125% FLA,功率因数 0.7,47–63 Hz),电能测量的精度在 10% 以内。

注: 仅在 电流相序 配置为 ABC 的情况下测量有功电能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?