DOCA0270ZH-01

使用 TeSys™ island DTM 进行连接

可以利用运行 TeSys island DTMSoMove 软件使用总线耦合器上的默认 IPv4 IP 地址连接到 TeSys island 。PC 必须与总线耦合器的默认 IPv4 地址位于同一子网中。TeSys island 默认寻址模式为 DHCP。在 DHCP 模式下,可以使用默认 IP 地址 10.10.0.1 和子网掩码 255.0.0.0 访问阀岛。

继续使用 SoMove 软件过程连接到 TeSys island 以使用 TeSys island DTM

如果您希望使用 OMT 连接到 TeSys island ,请继续执行使用 OMT 连接过程。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?