小事件 — 纠正措施
当阀岛遇到小事件时:
-
现场总线和服务端口保持激活状态。
-
只有系统 Avatar 被激活。
-
所有电源模块和 I/O 模块都处于设备故障预置状态。
-
要退出未自动恢复的小事件状态,需要系统复位、重新启动或关闭后再打开控制电源。可从 TeSys™ island DTM、OMT 或 PLC 中手动发出系统复位命令。
以下情况会导致阀岛遇到小事件:
小事件和纠正措施
小事件 |
诊断 |
纠正操作 |
---|---|---|
拓扑不匹配 |
活动上下文文件中的阀岛配置与阀岛实际发现的拓扑不匹配 |
确定正确的配置并使配置与物理硬件匹配 OMT 和 DTM 在诊断视图中具有比较功能以比较拓扑。 执行以下操作之一:
|
关闭阀岛命令 |
阀岛收到关闭阀岛命令 |
不适用 |
模块太多 |
阀岛中检测到的物理模块数量超出最大允许限制 21 个 |
|
阀岛上没有模块 |
阀岛上没有安装物理模块 |
完成阀岛上模块的安装 |
控制电压 120% |
电压超过 120% 的时间超过了允许的持续时间 |
验证电源电压是否在范围内 |
固件更新失败 |
连续 3 次尝试下载固件到设备均失败 |
|
摘要文件完整性检查 |
检测到配置文件损坏 |
|
上下文文件完整性检查 |
检测到配置文件损坏 |
|
Avatar 设置文件完整性检查 |
检测到配置文件损坏 |
|
Avatar 设置文件格式错误 |
检测到配置文件损坏 |
|
没有活动的项目文件 |
未使用活动的项目文件配置总线耦合器 |
使用工程工具配置总线耦合器 |
电源电压范围 |
确认供电电压是否充足 |
为了运行 TeSys island,电压电源必须高于 20.7 V。 |