DOCA0270ZH-01

SIL 接口模块接线

使用 TeSys island 拓扑和物料清单,确定 TeSys island 上 SIL* 接口模块 (SIM) 的位置。SIM 提供 24 V 电源,并使用随 SIM 提供的弹簧端子连接器连接到外部 SIL 额定设备。按照以下指南完成 SIL 接口模块与外部 SIL 额定设备之间的 24 V 电源接线。

SIM 端子板

SIM 端子板插脚

引脚号

端子标识

信号

1

13

MIRROR IN

2

K1

SIL-IN 1

3

KC

SIL COMMON

4

K2

SIL-IN 2

5

14

MIRROR OUT

注: TeSys island 上可能有多个 SIM。确保将外部 SIL 额定设备的正确导线组连接到正确的 SIM 模块。欲了解更多信息,请参阅《功能性安全指南》,8536IB1904。
  1. 拆下弹簧端子连接器。它位于模块顶部,位于扁平电缆连接器的后面。

  2. 无论控制架构如何,都要遵循 SIM 接线表将 24 V 电压连接到可拆卸弹簧端子上的 K1 和 K2。在 1 类和 2 类接线中,端子 K1 和 K2 必须短接在一起。请参阅 配件接线 以了解电缆类型和尺寸。

  3. 将弹簧端子连接器插回 SIM 顶部。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?