DOCA0270ZH-01

电压接口模块接线

使用以下指南并参考 TeSys avatar 接线图为电压接口模块 (VIM) 接线。

电压接口模块有一个连接点,通过一个可拆卸的弹簧端子连接器用于主电压测量输入。连接器位于模块的顶部。

VIM 弹簧端子连接器

三相应用的 VIM 接线

3 相,
5 插脚连接器插脚编号

端子标识

信号

1

L1

相 1 电压

3

L2

2 相电压

5

L3

3 相电压

单相应用的 VIM 接线

1 相,
5 插脚连接器插脚编号

端子标识

信号

1

L1

相线或中性线

3

L2

5

L3

中性线或相线线

  1. 拆下弹簧端子连接器。它位于模块顶部,位于扁平电缆连接器的后面。

  2. 参考上表,将电源连接到 VIM 连接器。请参阅 配件接线 以了解电缆类型和尺寸。

  3. 将弹簧端子连接器插回 VIM 顶部。

注: 在 L1 上进行电压频率检测。为相线-中性线单相系统接线时,如果中性线接地,确保相线在 L1,中性线在 L3。否则报告的频率可能为零。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?