DOCA0270ZH-01

系统日志

TeSys island 维护两个日志文件:

  • 与系统正常运行相关的系统事件日志

  • 与安全相关的审计日志

同时发生的多个事件(例如,关闭负载时同时清除的报警)被记录为单独的事件。记录多个同时发生的事件的顺序没有限制或偏好。

若要查看系统日志:

  1. 单击 用户管理 面板。

  2. 展开 系统日志 窗口。

您可以下载当前版本的事件日志审计日志

  • 事件日志是一个 .csv 文件,其中包含用于调试的事件。

  • 审计日志是一项网络安全功能,显示与用户登录、用户访问强制模式以及用户下载新上下文文件相关的操作。它会记录任何与安全相关的事件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?