耦合起动器
本节介绍如何将相邻的起动器与配件连接,以用于双向、双速和星形 - 三角形 Avatar。请参阅物料清单 (BOM) 和 TeSys island 拓扑以确定哪些起动器需要安装配件。另请参阅Avatar 组成。在将它们安装到 DIN 导轨上之前,先将起动器与配件连接起来。
配件可作为打包套件购买,也可单独订购。套件及其组件如下表所述。
用于 9-38 A(尺寸 1 和尺寸 2)起动器的 LAD9R1 安装套件
|
套件组件 |
描述 |
LAD9R1 安装套件 |
|---|---|---|
|
LAD9V5 |
两个起动器之间的并联链路 |
有关安装说明,请参阅安装 LAD9R1 套件(9-38 A 起动器)。 |
|
LAD9V6 |
两个起动器之间的反向链路 |
|
|
LAD9V2 |
带装配钉的机械联锁 |
LAD9R3 安装套件,适用于 40-65 A(尺寸 3)起动器
|
套件组件 |
描述 |
LAD9R3 安装组件 |
|---|---|---|
|
LA9D65A6 |
两个起动器之间的并联链路 |
有关安装说明,请参阅安装 LAD9R3 套件(40-65 A 起动器)。 |
|
LA9D65A69 |
两个起动器之间的反向链路 |
|
|
LAD4CM |
机械联锁 |
Y/D Avatar 的短接块
|
参考编号 |
描述 |
短接块 |
|---|---|---|
|
LAD9P3 |
用于 9-38 A(尺寸
1 和尺寸 2)起动器的短接块/3P
并联链路。 |
有关安装说明,请参阅安装 LAD9P3 接触器附件(Y/D Avatar 中的 9-38 A 起动器)。 |
|
LAD9SD3S |
短接块/3P 并联链路,用于
40-65 A(尺寸 3)起动器和单独的警告标签。 |
有关安装说明,请参阅安装 LAD9SD3S 短接块(Y/D Avatar 中的 40-65 A 起动器)。 |