DOCA0270ZH-01

单位

要更改 OMT 中显示的测量单位,请执行以下步骤:

  1. 用户首选项窗口中,单击单位

  2. 根据需要更改设置。有关设置的更多信息,请参阅下表。

    测量单位的 OMT 设置

    单位

    选项

    影响

    电机功率

    kW,hp

    • 瞬时总有功功率

    • 最大总有功功率

    温度

    °C,°F

    • 电机过热图表 - 脱扣状态

    • 电机过热选项 - 热保护设置

    日期

    dd/mm/yyyy,mm/dd/yyyy

    • 横幅时间显示

    • 日志显示

    • 脱扣寄存器

    • 电能、功率和电压监测的时间戳值

  3. 单击保存

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?