DOCA0270ZH-01

适用于应用类别 AC-1

根据所需的电气耐久性在类别 AC-1 (Ue ≤ 690 V) 中选择

  • 控制阻性电路 (cos ϕ ≥0.95)。

  • 类别 AC-1 中的断路电流 (Ic) 等于通常由负载消耗的电流 (Ie)。

示例:

  • Ue = 220 V − Ie = 50 A − θ ≤ 40 °C − Ic= Ie = 50 A

  • 需要 200 万次运行周期

  • 以上选择曲线显示所需的起动器额定值:TPRS•065 或 TPRS•080.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?