DOCA0270ZH-01

更改密码

要在登录 OMT 后更改您的 OMT 密码,请执行以下步骤:

  1. 单击主 OMT 面板顶部的“您好”链接(用户链接)。

    结果: 用户首选项账户设置窗口打开。

    用户首选项

  2. 帐户设置部分,单击更改密码

  3. 输入当前密码。

  4. 输入新密码两次。

  5. 单击提交

注: 密码必须至少包含 10 个字符,其中至少包含 1 个字母和 1 个数字字符。

更改密码

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?