DOCA0270ZH-01

关闭阀岛电源

若要连接总线耦合器:

  1. 移除总线耦合器的 24 V 链接,断开阀岛的上游电源。

  2. 确认总线耦合器上的 PWR 指示灯是否熄灭。

总线耦合器断电时将发生下列事情:

  • 所有电源模块(标准起动器、SIL* 起动器和电源接口模块)以及 I/O 模块进入设备故障预置状态

  • 所有模块都断电

  • 所有接触器设置为打开

  • I/O 模块的所有输出设置为零

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?