DOCA0270ZH-01

重大事件 — 纠正措施

当阀岛遇到重大事件时:

  • 现场总线和服务端口未激活。

  • 没有激活任何 Avatar,包括系统 Avatar。

  • 所有电源模块和 I/O 模块都处于设备故障预置状态。

  • 需要一个控制电源周期才能退出重大事件状态。

以下情况会导致阀岛遇到重大事件:

重大事件

诊断

纠正操作

控制电压超过 150%

电压超过 150% 的时间超过了允许的持续时间

验证电源电压是否在范围内。

控制电压超过 120% 持续 2 秒

电压超过 120% 的时间连续超过了允许的 2 秒持续时间

验证电源电压是否在范围内。

总线耦合器内部设备事件

LED 红色点亮,总线耦合器上的现场总线通讯不工作

重新上电。如果问题仍然存在,请联系下一级支持。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?