DOCA0270ZH-01

手动模式覆盖

运行控制通过 avatar 上可覆盖远程控制模式或自主控制模式的配置选择的数字量 I/O 模块实现。这可使 avatar 能够通过本地命令获取运行控制,就如同它是为本地控制模式配置的一样。激活手动模式覆盖后,需要满足 PV 控制输入条件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?