DOCA0270ZH-01

模拟量 I/O 模块

模拟量 I/O 模块的主要功能如下:

  • 通过两个 −10 至 +10 V /

    0 到 20 mA
    的输入监控来自模拟传感器(例如热电偶、PT100、PT1000、NI100、NI1000、PTC 二进制)的电压或电流

  • 通过一个 -10 至 +10 V / 0 至 20 mA 输出控制电压驱动的执行器(例如变速驱动器或控制器模拟输入的电流回路)

  • 捕获统计运行数据:

    • 电源重置次数

    • 设备事件数

    • 模块开启时间

参考编号为 TPRAN2X1。

模拟量 I/O 模块已连接:

  • 上游至为下游执行器供电所需的 24 Vdc 电源

  • 输入通道:下游至模拟传感器或传感器发射器

  • 输出通道:下游至电压驱动执行器控制输入,例如变速驱动器

有关模块接线信息,请参阅 Avatar 接线示意图

连接到模拟量 I/O 模块的设备必须通过保险丝等外部手段防止短路。

模拟量 I/O 模块与总线耦合器通讯,发送操作数据和接收命令。

注: 没有为每个通道分别提供 LED。

输入/输出规格

通道

输入

输出

模拟输入和输出的数量

2 路隔离且带有公共点的输入

1 路隔离输出

额定电源

24 Vdc

分辨率最大值

16 位或 15 位 + 符号

12 位(4096 个点)

电缆类型

屏蔽双绞线

电缆长度最大值

30 米(98 英尺)

信号类型:输入

通道

输入

信号类型

电压 (Vdc)

电流 (mA)

热电偶

3 线 RTD(电阻式温度检测器)

范围

  • 0 至 10

  • -10 至 +10

  • 0-20

  • 4-20

  • 类型 K、J、R、S、B、E、T、N 或 C

  • PTC 二进制

PT100、PT1000、NI100、NI1000

信号类型:输出

通道

输出

信号类型

电压

电流

范围

  • 0 至 10 Vdc

  • -10 至 +10 Vdc

  • 0-20 mA

  • 4-20 mA

模拟量 I/O 模块功能

扁平电缆(用于连接左侧模块)

二维码

LED 状态指示灯

铭牌

带弹簧端子的连接器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?