DOCA0270ZH-01

Micro SD 卡

如果在现有总线耦合器中安装有微型 SD 卡,则使用该选项来更换总线耦合器。

前提条件:该选项只对在微型 SD 卡上有已存储数据的总线耦合器有效(即,被更换的总线耦合器上的 SD 卡可见指示灯一直处于绿色稳定点亮状态)。

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
在设备表面或内部作业之前,请关闭全部电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 从阀岛上断开所有电源。

  2. 从现有总线耦合器上取下微型 SD 卡。

  3. 将微型 SD 卡插入更换总线耦合器中。

  4. 从 DIN 导轨上拆下现有总线耦合器,然后按照 TeSys island 安装指南中的安装总线耦合器说明,安装更换模块。

  5. 为阀岛通电,开始启动过程。观察总线耦合器上的 LED,直到它们变为绿色,这表示阀岛已进入运行状态。启动过程大约需要两分钟。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?