DOCA0270ZH-01

安装验证

将所有 TeSys island 模块安装在 DIN 导轨上后,使用 TeSys island 拓扑验证每个模块在 TeSys island 上的正确位置和顺序。如果任何模块在 TeSys island 上的位置不正确,请从 DIN 导轨上卸下该模块,然后按照安装程序将它们安装到正确的位置。

确认模块位于正确位置后,安装 ABB8P35 型或等效接线端子端夹 (A)

  • 如果水平安装 TeSys island ,则安装在总线耦合器的左侧和阀岛上最后一个模块的右侧,或者

  • 如果竖直安装 TeSys island ,则安装在总线耦合器下方和 TeSys island 上最后一个模块的上方。

端夹有助于最大限度地减少移动并改善 TeSys island 的冲击和振动特性。

水平方向的端夹

竖直方向的端夹

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?