DOCA0270ZH-01

尺寸

本节介绍 TeSys™ island 模块的尺寸。尺寸以毫米和英寸为单位。

总线耦合器:TPRBCEIP 和 TPRBCPFN(毫米/英寸

总线耦合器:TPRBCPFB(毫米/英寸

电压接口模块:TPRVM001(毫米/英寸

SIL * 接口模块:TPRSM001(毫米/英寸

数字 I/O 模块:TPRDG4X2(毫米/英寸

模拟 I/O 模块:TPRAN2X1(毫米/英寸

尺寸 1 (TPRPM009) 和尺寸 2 (TPRPM038) 电源接口模块(毫米/英寸

尺寸 3 电源接口模块:TPRPM080(毫米/英寸

尺寸 1 起动器:TPRST009 和 TPRSS009(毫米/英寸

尺寸 2 起动器:TPRST025、TPRST038、TPRSS025 和 TPRSS038(毫米/英寸

尺寸 3 起动器:TPRST065、TPRST080、TPRSS065 和 TPRSS080(毫米/英寸

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?