DOCA0270ZH-01

系统状态

以下是阀岛的可能状态,包括简要说明。

阀岛未通电。

预操作

阀岛在启动过程中进入预操作状态。

  • 总线耦合器上的现场总线和服务端口开始激活。

  • 为阀岛选择的 avatar 尚未激活。

  • 所有起动器、SIL* 起动器和 I/O 模块都断电,定义如下:

    • 起动器和 SIL 起动器处于打开状态

    • I/O 模块的输出关闭(设置为零)

操作

阀岛完成启动后,如果存在以下条件,则进入运行状态:

  • 未检测到任何事件。

  • micro SD 卡上的项目文件成功加载到总线耦合器。

  • 硬件通过一致性检查。

  • 已应用 PSX 项目文件中的所有设置。

一旦阀岛处于运行状态,现场总线和服务端口就完全激活。项目文件中定义的所有 avatar 都已激活,正在处理阀岛上的电源模块和附件。

测试模式

您可以从预操作和操作状态进入测试模式。

测试模式使您可以使用数字工具直接控制电源模块和数字量 I/O 模块输出。这些工具包括运行 TeSys™ island DTM 的 SoMove™ 软件以及操作和维护工具 (OMT)。在测试模式下,激活的唯一 avatar 是系统 avatar。进入测试模式后,必须手动退出测试模式以使阀岛恢复到运行状态。

小事件

系统上的小事件包括以下内容:

  • 阀岛中无模块

  • 在阀岛上检测到太多的物理模块

  • 已安装的模块与上下文文件中定义的模块不匹配

  • 阀岛控制电源中的电压波动

当阀岛遇到小事件时,现场总线和服务端口仍保持激活状态。唯一激活的 avatar 是系统 avatar。所有起动器、SIL 起动器和 I/O 模块都断电,定义如下:

  • 起动器和 SIL 起动器处于打开状态

  • I/O 模块的输出关闭(设置为零)

故障预置状态

处于降级模式时,带本地控制的 Avatar 由本地输入驱动。所有其他 Avatar 都进入故障预置状态,定义如下:

  • 带起动器的 Avatar 和 SIL 起动器将所有输出置于打开状态

  • 带 I/O Avatar 数字输出的电源接口被设置为关闭

  • 数字 I/O 和模拟 I/O Avatar 输出保持其最后命令的值

重大事件

当阀岛遇到重大事件时,现场总线和服务端口不会被激活。没有 avatar 被激活,包括系统 avatar。所有电源模块和 I/O 模块均处于设备故障预置(断电)状态。需要控制电源开关循环来退出重大事件状态。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?