脱扣自动复位功能
注:自动复位功能可以使用来自 PLC 的活动命令或强制模式功能来使负载立即通电。
警告 |
|---|
|
意外的设备运行
配置此功能时,应确保不会引起不安全的状况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
自动复位功能自动触发脱扣复位命令,无需人工干预。可以为 TeSys™ avatar 的每个热保护功能组、电气组和负载组单独配置此功能。
下表定义了自动复位组。
自动复位组
|
自动复位组 |
保护脱扣原因 |
|---|---|
|
负载保护 |
堵转 |
|
长时启动 |
|
|
失速 |
|
|
欠流 |
|
|
过流 |
|
|
热保护 |
热过载 |
|
电机过热 |
|
|
电气保护 |
相位配置 |
|
电流相不平衡 |
|
|
电流相丢失 |
|
|
接地电流检测 |
|
|
电流相反相 |
您可以为每个组配置以下参数:
-
复位尝试前的延迟
-
重复复位尝试的功能
自动复位功能最终用作脱扣复位命令:脱扣保护功能仅在满足脱扣复位条件时复位。
每组保护功能可以配置两个参数。
-
自动复位定时器是保护功能检测到存在脱扣条件(并触发脱扣)的时刻与第一次自动复位尝试之间所间隔的延迟。只有在延迟过后并且满足脱扣复位条件后才能进行实际复位。例如,如果延迟设置为 60 秒,系统需要 70 秒才能满足脱扣复位条件,则复位发生在 70 秒之后(即满足两个规则的最短持续时间)。如果只需要 50 秒即可满足脱扣复位条件,且延迟仍然适用,则在 60 秒后发生复位。
-
自动复位重试尝试最大次数指定在前一次复位尝试失败后可执行的复位尝试次数(比如,当引发脱扣的外部状况依然存在时)。如果自动复位重试尝试最大次数参数设置为 A,则将无限地重复复位尝试,直到复位成功。否则,仅尝试指定次数的复位。
这些参数应用到组内的每个保护功能。如果一个给定组内的多个保护功能脱扣,则延迟、脱扣复位条件的标准和重试尝试最大次数设置适用于该组的所有脱扣功能。例如,如果失速和长时启动保护功能都脱扣,则自动复位仅在为负载保护组设置的延迟时间过后,并且两个保护功能都满足脱扣复位条件时才触发脱扣复位。
每次重试尝试时,组自动复位重试计数器都会递增。成功复位脱扣后一分钟将其重置为零(在没有进一步脱扣的情况下)。
下表介绍了自动复位参数。
自动复位参数
|
设置名称 |
描述 |
值范围 |
单位 |
默认值 |
增加 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
负载保护 |
自动复位重试尝试最大次数 |
限制自动复位操作的参数 |
0–10 (A) |
— |
0 |
1 |
|
自动复位定时器 |
触发自动复位的定时器 |
0-65,535 |
秒 |
60 |
1 |
|
|
热保护 |
自动复位重试尝试最大次数 |
限制自动复位操作的参数 |
0–10 (A) |
— |
A |
1 |
|
自动复位定时器 |
触发自动复位的定时器 |
0-65,535 |
秒 |
480 |
1 |
|
|
电气保护 |
自动复位重试尝试最大次数 |
限制自动复位操作的参数 |
0–10 (A) |
— |
0 |
1 |
|
自动复位定时器 |
触发自动复位的定时器 |
0-65,535 |
秒 |
1,200 |
1 |
|
警告