OMT IPv6 连接
物理安装阀岛并通电后,您可以使用此程序通过 OMT 连接到 TeSys island 。OMT 可以使用 IPv6 地址直接连接到总线耦合器。
要执行此过程,阀岛必须在网络上并且能够使用标准 Windows® 操作系统上的无线或有线连接与 OMT 通讯。
通过 IPv6 使用 OMT 连接到 TeSys island
-
验证 PC 已通过无线或有线连接到与总线耦合器相同的网络。
-
通过文件资源管理器(Windows 8 之前被称为 Windows 资源管理器)中的“导航”窗格访问电脑上的“网络”窗口。
-
在“其他设备”下,TeSys island 将显示为“TeSysisland_FFFF”。如果阀岛没有出现,您必须禁用 PC 上运行的防火墙。
-
右键单击“TeSysisland_xxxx”并选择属性。
结果:随即会显示阀岛属性。
-
单击设备网页链接。这是总线耦合器的 IPv6 IP 地址。
结果: OMT 在您的默认浏览器中启动。
-
如果您被转至“您的连接不是专用连接”页面,请执行以下步骤:
-
单击“高级”按钮。
-
单击链接 转到 [xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xx](不安全)继续。
结果:屏幕上显示 OMT 登录屏幕。
-
-
使用默认用户名和密码(
admin、schneider18)登录,然后单击登录。结果:随即打开更改密码窗口。
-
设置并记下安全密码,然后再继续。
结果:您现在已登录到 OMT 并连接到阀岛。
注: 如果您忘记了密码,则需要恢复出厂设置才能重新访问 OMT。有关更多信息,请参阅章节 执行出厂复位。