DOCA0270ZH-01

Avatar 预测报警

预测报警 (PA) 就有关被监测应用的可能事件向您发出警告。预测报警由配置的保护功能和 PV 输入条件组合触发。本节介绍了预测报警功能的配置和要求。

以下是带有可配置预测报警的 Avatar 列表:

  • 电机单向

  • 电机双向

  • 电机 Y/D 单向

  • 电机 Y/D 双向

  • 电机双速

  • 电机双速双向

  • 输送机单向

  • 输送机单向 - SIL 停止,接线类别 1/2*

  • 输送机双向

  • 输送机双向 — SIL 停止,接线类别 1/2

您可以设置预测报警以发送有关保护功能的特定消息,而无需分配 PV 输入条件。当 Avatar 的已配置 PV 输入位于基于可配置阈值的选定运行区域内时,即满足触发预测报警的 PV 输入条件。当保护功能报警复位或 PV 输入退出选定的运行区域时,预测报警将复位。Avatar 可支持最多 10 个预测报警。

具有预测报警的 Avatar 支持 PV 输入 PA 状态输出的以下行为,操作有 5% 的滞后(从有效值范围向下取整)。

注: 滞后是在模拟传感器上小信号变化时避免杂散状态发生变化的窗口。

预测报警滞后

滞后

PV 输入 PA 状态

PV 输入值

PV 输入 PA 高阈值

正常

PV 输入 PA 低阈值

在具有预测报警支持的 Avatar 上配置预测报警需要以下设置:

  • 报警输入

  • 报警定义

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?