DOCA0270ZH-01

热过载

热过载保护功能基于热模型,该模型计算电机的使用热容量。

如果启用,此功能执行以下操作:

  • 当使用的电机热容量超过过载报警电平级别时,发出热过载报警信号

  • 当使用的电机热容量超过 100% 时,触发热过载脱扣

热复位阈值参数设置在允许热过载脱扣复位之前,电机热容量必须降至的百分比。

注: 对于单相应用,热过载保护仅使用 I1 和 I3。

电机热过载保护脱扣和报警

I1

相 1 电流

I2

相 2 电流

I3

相 3 电流

A

电机热模型

B

使用的电机热容量 ≥ 100%

C

使用的电机热容量 ≥ 热过载报警电平级别

D

热过载脱扣

E

热过载报警

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?