使用 SoMove 软件连接到 TeSys island
首次使用运行 SoMove 和 TeSys island DTM 的 PC 连接到 TeSys island 时,执行下表中的步骤。SoMove 软件是基于微软® Windows® 的应用程序,使用的是开放 FDT/DTM 技术。SoMove 包含用于不同设备的 DTM。TeSys island DTM 支持对 TeSys island 功能进行配置、监测、控制和自定义。
使用 SoMove 软件连接到 TeSys island
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
检查总线耦合器上的 LED 指示灯并确认已通电。验证指示电源和系统状态的 PWR LED 呈绿色稳定亮起,指示总线耦合器状态的 MS LED 呈绿色闪烁。 |
|
|
2 |
使用 RJ45 电缆将安装了 SoMove 软件和 TeSys island DTM 的 PC 连接到总线耦合器上的服务端口。 |
|
|
3 |
在 PC 上启动 SoMove 软件。 |
|
|
4 |
在“开始”屏幕中单击“连接”按钮建立通信。 |
|