DOCA0270ZH-01

TeSys island Configurator

TeSys island Configurator 是一个可从 Schneider Electric 网站访问的在线工具。配置器是一个智能目录,计算并根据为特定应用层级输入的要求提供阀岛的配置。

TeSys island 配置器的主要用途如下:

  • 捕获应用层级的功能要求,以及阀岛的电气特性

  • 自动计算所需的 TeSys island 设备列表

  • 生成阀岛的物理拓扑

  • 生成相关的物料清单

  • 生成可以下载的配置文件,以供 EcoStruxure Machine ExpertSoMove 软件重复使用。

  • 提供对电气面板工程和自动化控制编程相关的技术文档的访问

www.se.com/en/work/products/industrial-automation-control/tools/motor-control-configurator.jsp 提供了 TeSys island Configurator

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?