DOCA0270ZH-01

Avatar 设备事件

当在某个设备上检测到内部事件时,与该设备相关的所有 avatars 都会受到影响。例如,在 SIL* 接口模块中检测到的事件影响属于其 SIL 安全起动器组的所有 avatars

在这种情况下,每个受影响的 avatar 都发出“Avatar 设备事件”信号并按下表将其相关的设备置于“故障预置”状态(设备相关)。

触发了 Avatar 设备事件的 TeSys island

数据行为

电压接口模块

所有 RMS 和瞬时电压和功率测量值报告为 0。

SIL 接口模块

SIL 安全起动器组状态作为“受 ADE 影响的 SIL 安全起动器组”予以报告。

电源设备(电源接口模块、起动器、SIL 起动器)

故障预置状态:电源模块已打开。

  • 电流和功率测量报告为 0。

  • 使用 0 功率输入更新 Avatar 的电能计算。

数字量 I/O 模块,模拟量 I/O 模块

故障预置状态:

  • 数字输出关闭(设置为 0)。

  • 模拟输出为 0 V 或 0 mA,具体取决于配置。

  • 输入报告为 0。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?