DOCA0270ZH-01

SoMove™ 项目文件

当没有可工作的 micro SD 卡且 FDR 不可用时,使用此选项更换总线耦合器。

前提条件:可以使用 TeSys island DTMSoMove 项目文件加载到替换总线耦合器上。

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
在设备表面或内部作业之前,请关闭全部电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 从阀岛上断开所有电源。

  2. 如果已安装 micro SD 卡,请从现有的总线耦合器中取出。

  3. 将 micro SD 卡放在一边。切勿将微型 SD 卡插入更换总线耦合器中。

  4. 从 DIN 导轨上拆下现有总线耦合器,然后按照《eSys™ island 安装指南》中的“安装总线耦合器“说明,安装更换模块。

  5. 为阀岛通电,开始启动过程。观察 LED 直到它们变为绿色,这表明阀岛已进入运行状态。启动过程大约需要两分钟。

  6. 通过 TeSys island DTM 连接到阀岛,并按如下所述加载 SoMove 项目文件:

    1. 启动 TeSys island DTM

    2. 连接到阀岛。

    3. 单击存储到设备。

    4. 选择要从 PC 加载到总线耦合器的项目文件。

      注: 作为加载项目文件过程的一部分,TeSys island DTM 会触发阀岛重新启动。观察 LED 直到它们变为绿色,这表明阀岛已进入运行状态。启动过程大约需要两分钟。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?