电气特性
总线耦合器
|
电源电压 |
额定电源电压:24
Vdc |
|
脉冲耐受电压 (UI) |
0.5 kV;用于通讯的 SELV 电路 |
电源接口模块
|
标称电压 |
100...690 Vac (RMS),相至接地 (-15%/+20%) |
|
脉冲耐受电压 (UI) |
6 kV;用于通讯的 SELV 电路 |
电压接口模块
|
标称电压 |
100...690 Vac (RMS),相至接地 (-15%/+20%) |
|
脉冲耐受电压 (UI) |
6 kV;用于通讯的 SELV 电路 |
SIL 接口模块
|
脉冲耐受电压 (UI) |
2 kV;用于通信的 SELV 电路 注: 接触器额定值为交流
8 A。
|
数字量 I/O 模块
|
允许失电时间 |
0.4 V(最大值) |
|
开启和关闭时间 |
10 ms 最大值 |
|
最大泄露电流 |
0.1 mA |
|
无线电干扰 |
FCC 第15 部分,A 类 |
|
脉冲耐受电压等级 |
0.5 kV;用于通讯的 SELV 电路 |
模拟量 I/O 模块
|
无线电干扰 |
FCC 第15 部分,A 类 |
|
脉冲耐受电压等级 |
0.5 kV;用于通讯的 SELV 电路 |