DOCA0270ZH-01

将总线耦合器安装到 DIN 导轨上

要将总线耦合器安装到 DIN 导轨上,请将总线耦合器的顶部凹槽放在 DIN 导轨的顶部边缘上,然后将其压在导轨上,直到听到夹子卡入到位。见下图。

DIN 导轨安装(毫米/英寸

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?