DOCA0270ZH-01

电能监测面板

在“电能监测”面板中,您可以访问系统和每个 TeSys™ avatar 的电压监测、电源监测和电能监测。

电压监测只可用于系统 avatar。对于 avatar,使用时间可用于四个通道的有功电能和无功电能。

  1. 单击“电能监测”面板。

  2. 选择 avatar。

在该面板中,您还可以单击“复位”来复位任何监测计数器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?