DOCA0270ZH-01

反相

反相功能可检测三相系统中的错误相序,这些错误可导致连接的三相电机或其他旋转设备以与预期相反的方向运行。

启用后,如果检测到电流相序与电流相序设置不匹配的时间超过 100 毫秒,则此保护功能会触发反相脱扣。

此功能不会发出报警。100 毫秒的时间期限不可调整。

设置 ABC 的反相

ABC

不脱扣

ACB

脱扣

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?