Objetos de grupo
|
N.º |
Nombre |
Función del objeto |
Longitud |
Comportamiento |
Tipo de datos |
|---|---|---|---|---|---|
|
185 |
Controlador de calefacción por suelo |
Encendido/apagado, estado |
1 bit |
C, W, U |
1.001 Conmutar |
|
186 |
Controlador de calefacción por suelo |
Sensor de temperatura externo |
2 bytes |
C, W, T, U |
9.001 temperatura |
|
187 |
Controlador de calefacción por suelo |
Ajuste de valor nominal actual, estado Ajuste del valor nominal base, estado |
2 bytes |
C, W, U |
9.001 temperatura |
|
190 |
Controlador de calefacción por suelo |
Encendido/apagado |
1 bit |
C, R, T |
1.001 Conmutar |
|
191 |
Controlador de calefacción por suelo |
Temperatura real |
2 bytes |
C, R, T |
9.001 temperatura |
|
192 |
Controlador de calefacción por suelo |
Valor nominal de temperatura actual |
2 bytes |
C, R, T |
9.001 temperatura |
|
193 |
Controlador de calefacción por suelo |
Valor de control de calefacción |
1 bit/1 byte |
C, R, T |
1.001 conmutar/5.001 porcentaje |