MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

210

Controlador de ventilación

Funcionamiento automático del ventilador

1 bit

recepción

1.003 habilitar

211

Controlador de ventilación

Valor PM 2,5

Valor COV

Valor CO2

2 bytes

Envía, recibe, actualiza

7.001 impulso

9.030 concentración (μg/m3)

9.008 partes/millón (ppm)

238

Controlador de ventilación

Velocidad del ventilador, estado

1 byte

Envía

5.001 porcentaje

5.100 etapa del ventilador

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?