DOCA0270FR-01

Carte microSD

Utilisez cette option pour remplacer le coupleur de bus si une carte microSD est installée dans le coupleur de bus existant.

Condition préalable : Cette option n’est valable que pour remplacer un coupleur de bus qui a enregistré ses données sur une carte microSD (c’est-à-dire que l’indicateur visuel de la carte SD sur le coupleur de bus à remplacer était dans l’état vert fixe).

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
Mettez hors service toutes les alimentations avant de travailler sur ou dans cet équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Débranchez toute l’alimentation électrique de l’îlot.

  2. Retirez la carte microSD du coupleur de bus existant.

  3. Insérez la carte microSD dans le coupleur de bus de remplacement.

  4. Retirez le coupleur de bus existant du rail DIN et installez le module de remplacement en suivant les instructions de la section Installation du coupleur de bus du Guide d’installation de TeSys island.

  5. Mettez l’îlot sous tension, ce qui déclenche le processus de démarrage. Attendez que les voyants du coupleur de bus s’allument en vert, ce qui indique que l’îlot est passé à l’état de fonctionnement. Le processus de démarrage prend environ deux minutes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?