DOCA0189ES–05

Características del cableado del contactor

En la tabla siguiente se indican las características de cableado de los bloques de entrada de los contactores avanzados y estándar:

Tipo de cable

Longitud de pelado

Número de conductores

Sección

Cable rígido

12 mm (0,47 in)

1 conductor sin extremo de cable

0,2-2,5 mm²

(26-14 AWG)

2 conductores con manguito doble compatible

0,5-1,0 mm²

(20-18 AWG)

Cable flexible

12 mm (0,47 in)

1 conductor con extremo de cable o manguito compatible

0,25-2,5 mm²

2 conductores con manguito doble compatible

0,5-1,0 mm²

(20-18 AWG)

No utilice cables flexibles sin extremo de cable o manguito.

Si desea ver los esquemas eléctricos del contactor, consulte Modo de control

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.