DOCA0189FR–05

Réglages d'usine

Les relais de surcharge sont fournis avec les réglages d'usine suivants :

  • Protection contre les surcharges thermiques : activée

  • Seuil Ir/FLA : valeur minimale

  • Mode de réarmement : manuel

  • Classe de déclenchement : 10E

  • Protection contre les pertes de phase : activée

  • Protection contre les déséquilibres de phase : activée

  • Protection contre les défauts à la terre : activée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?