DOCA0189FR–05

Fonctions de diagnostic

Diagnostic de l'usure des contacts

Les contacts s'usent chaque fois que le contacteur coupe le courant dans le circuit de puissance.

L'algorithme d'usure des contacts intégré au module de commande calcule la durée de vie restante des contacts. Lorsque la durée de vie restante des contacts est inférieure à 15 %, elle est indiquée :

  • localement par le voyant de diagnostic sur la face avant du contacteur ;

  • à distance par le module de signalisation d'usure à distance (disponible en option sur les contacteurs avancés uniquement).

Avec cette indication de diagnostic, une maintenance prédictive peut être prévue pour remplacer l'ensemble des modules de commutation et éviter une panne.

Pour le remplacement des modules de commutation et la réinitialisation du diagnostic d'usure des contacts, consultez la section Remplacement des modules de commutation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?