DOCA0189FR–05

Accessoires de raccordement de puissance

Les contacteurs peuvent être raccordés à l'aide des accessoires de raccordement de puissance ci-dessous :

  • Plages droites

  • Plages sur chant

  • Plages en équerre 3P

  • Élargisseurs de plage de raccordement 3P

  • Plages arrières 3P

  • Épanouisseurs

  • Épanouisseurs de grande taille

  • Plages de raccordement flexibles

  • Adaptateurs de bornes pour connecteur de bornes à cage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?