DOCA0189FR–05

Réarmement du déclenchement

L'état de déclenchement du relais de surcharge est mémorisé et doit être réarmé. Le réarmement libère l'indicateur de déclenchement et les contacts auxiliaires :

  • Le contact NF 95/96 passe de ouvert à fermé.

  • Le contact NO 97/98 passe de fermé à ouvert.

Une fois déclenché, le relais de surcharge peut toujours être réarmé manuellement. Seul le déclenchement dû à la protection contre les surcharges thermiques peut être réarmé automatiquement. Pour plus d'informations, consultez la section Protection contre les surcharges thermiques.

Pour réarmer le relais de surcharge manuellement :

  • Appuyez mécaniquement sur le bouton de réarmement du relais de surcharge  :

    • sur la face avant ou ;

    • avec le câble flexible LAD7305.

  • Ou envoyez une commande de réarmement électrique à distance à l'aide de l'accessoire de réarmement électrique à distance LAD703●.

NOTE: Un ordre de déclenchement est toujours prioritaire sur une action de réarmement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?