DOCA0189FR–05

Synchronisation du module de signalisation d'usure à distance

Le module de signalisation d'usure à distance fournit une indication à distance concernant l'usure des contacts. Il s'agit d'une option pour les contacteurs avancés uniquement.

Conditions dans lesquelles l'état du module de signalisation d'usure à distance ne correspond pas à celui de la fonction de diagnostic d'usure des contacts du module de commande :

  • Le module de commande a détecté que les contacts sont usés, mais le module de signalisation d'usure à distance est à l'état normal.

  • Le module de commande n'a pas détecté que les contacts sont usés, mais le module de signalisation d'usure à distance est à l'état d'alarme.

Dans les deux cas, l'état du module de signalisation d'usure à distance est incorrect. Le voyant de diagnostic clignote 4 fois régulièrement. Reportez-vous à la section Dépannage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.