DOCA0189FR–05

Schéma de câblage de puissance

AVIS
COURANT TRANSITOIRE ÉLEVÉ
Respectez scrupuleusement le schéma de câblage et l'ordre des phases.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un courant transitoire élevé lors du passage d'un raccordement en étoile à un raccordement en triangle.

Démarreur étoile-triangle avec disjoncteur magnéto thermique et contacteurs

Démarreur étoile-triangle avec disjoncteur magnétique, relais de surcharge et contacteurs

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.