DOCA0189FR–05

Fonctions de protection basées sur le courant

Le relais de surcharge fournit quatre fonctions de protection basées sur le courant :

  • Protection contre les surcharges thermiques

  • Protection contre les pertes de phase

  • Protection contre les déséquilibres de phase

  • Protection contre les défauts de terre

Fonctionnement

L'état des contacts auxiliaires du relais de surcharge change lorsqu'une fonction de protection entraîne un déclenchement :

  • L'état du contact NF 95/96 passe de fermé à ouvert.

  • L'état du contact NO 97/98 passe de ouvert à fermé.

L'état de déclenchement est mémorisé et signalé par l'indicateur de déclenchement sur la face avant du relais de surcharge . Un réarmement est nécessaire pour acquitter la condition de déclenchement et pour libérer les contacts auxiliaires.

Les contacts auxiliaires du relais de surcharge peuvent être utilisés comme suit :

  • Le contact NF peut être utilisé pour mettre le contacteur hors tension, puis pour arrêter le moteur.

  • Le contact NO peut être utilisé pour signaler à distance l'état du relais de surcharge .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?