Page d'accueil Go2SE
Présentation
Si le code QR situé à l'avant d'un appareil TeSys Giga series est scanné avec un smartphone équipé d'un lecteur de code QR et connecté à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche.
Cette page affiche certaines informations sur l'appareil, et une liste de menus.
Description de la page d'accueil
La page d'accueil est accessible sur les smartphones Android et iOS. Les menus sont identiques, avec de légères différences de présentation.
Voici à quoi ressemble la page d'accueil sur un smartphone android :
Characteristics
Ce menu permet d'accéder à la fiche produit contenant des informations détaillées sur l'appareil TeSys Giga series .
Documentation
Ce menu permet d'accéder à la documentation technique relative au produit.
Application EcoStruxure Facility Expert
Cette sélection permet d'accéder à l'application mobile EcoStruxure Facility Expert , laquelle peut être téléchargée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d'applications pour connaître les smartphones compatibles.
L'application mobile EcoStruxure Facility Expert optimise les opérations et la maintenance afin de permettre la continuité des activités de l'entreprise et elle fournit des indications aux prestataires de services ou aux responsables de l'installation.
EcoStruxure Facility Expert est une technologie collaborative en temps réel, disponible sur les appareils mobiles et les ordinateurs, qui permet aux responsables et au personnel de maintenance de se connecter aux installations et à l'équipement. L'échange d'informations entre les utilisateurs est simple et rapide.
Le code QR présent sur les appareils TeSys Giga series permet aux responsables et au personnel de maintenance d'accéder aux téléchargements automatiques suivants :
-
Identifiant de l'appareil TeSys Giga series .
-
Documentation technique.
-
Plan de maintenance de l'équipement TeSys Giga series .
EcoStruxure Facility Expert permet aux responsables et au personnel de maintenance d'accéder au plan de maintenance des appareils TeSys Giga series .
EcoStruxure Facility Expert permet au personnel de maintenance de diagnostiquer les problèmes à distance et de gérer la maintenance efficacement en effectuant les actions suivantes :
-
Fournir des informations pertinentes sur les ressources critiques.
-
Envoyer immédiatement l'état de l'équipement et des informations détaillées pour faciliter les diagnostics.
Application mySchneider
Cette sélection permet d'accéder à l'application mobile du service clientèle de Schneider Electric, mySchneider , laquelle peut être téléchargée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d'applications pour connaître les smartphones compatibles. Cette application propose des instructions en libre-service et un accès facile à l'assistance d'experts Schneider Electric.
Vérification du code anti-faux Schneider Electric
Procédez comme suit pour vérifier le code anti-faux :
-
Scannez le code QR.
La page d'accueil du contacteur s'affiche avec les informations suivantes.
-
Cliquez sur More details.
La page suivante s'affiche.
-
Cliquez sur l'icône de copie pour copier le code anti-faux, puis sur OK pour revenir à la page précédente.
-
Cliquez sur Schneider Electric Anti-Fake Query.
La page suivante s'affiche.
-
Collez le code anti-faux dans le champ Anti-fake code.
-
Saisissez votre nom de client et votre numéro de téléphone mobile.
-
Saisissez le code de validation affiché dans le champ Verification code.
-
Cliquez sur Check Now.
La page suivante s'affiche si l'appareil est un équipement TeSys Giga authentique.