DOCA0189FR–05

Raccordement sur barre ou cosse

  1. Placez la barre ou la cosse du circuit de puissance sur la plage.

  2. Raccordez la plage au circuit de puissance à l'aide des vis fournies avec la plage.

  3. Serrez les vis au couple approprié. Respectez les mêmes couples que pour raccorder les plages sur le contacteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?