DOCA0189FR–05

Installation du cache-bornes avec des barres, des cosses ou des plages

  1. Installez le capot arrière du cache-bornes sur le contacteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  2. Placez et insérez les barres vers l'intérieur à travers le capot arrière du cache-bornes.
  3. Placez et insérez les cosses sur les bornes de puissance du contacteur.
  4. Insérez et serrez les vis au couple approprié.
    Contacteur

    Type de vis

    Couple

    LC1G115-225

    Clé Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    Clé Torx mâle

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Clé Torx mâle

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

  5. Installez le capot avant du cache-bornes.
  6. Insérez et serrez les vis au couple approprié pour verrouiller le capot avant.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?