DOCA0189FR–05

Procédure d'installation

Procédez comme suit pour installer un contacteur TeSys Giga sur la base de rétrofit :
  1. Retirez les quatre vis de montage des trous de fixation du contacteur TeSys F.
  2. Retirez le contacteur TeSys F.
  3. Placez la base de rétrofit sur les trous de fixation du contacteur TeSys F. Utilisez les trous de la base de rétrofit correspondant au contacteur TeSys F à remplacer, comme indiqué à la section Montage du Contacteur TeSys Giga sur une base de rétrofit.
  4. Insérez les quatre vis de montage et serrez-les au couple approprié à l'aide d'un tournevis PZ2.

    NOTE: Utilisez les vis du contacteur TeSys F pour installer la base de rétrofit.

  5. Insérez les deux vis courtes (A) en diagonale sur la base de rétrofit et serrez-les à moitié.
  6. Positionnez le contacteur sur la tête des vis courtes.
  7. Insérez les vis longues (B) et serrez-les au couple approprié à l'aide d'un tournevis PZ2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?