DOCA0189FR–05

Inverseur à deux contacteurs

Description de l'application inverseur

Un inverseur à deux contacteurs permet de commander un moteur triphasé dans deux sens.

Il commute l'ordre des phases d'alimentation du moteur de UVW à UWV :

  • La rotation de phase est UVW : le moteur tourne en sens direct.

  • La rotation de phase est UWV : le moteur tourne en sens inverse.

Les deux contacteurs doivent être interverrouillés mécaniquement et électriquement pour éviter qu'ils soient fermés tous les deux en même temps.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?