DOCA0189FR–05

Installation des connecteurs de bornes à cage

Les connecteurs de bornes à cage peuvent être utilisés pour raccorder des contacteurs et des relais de surcharge équipés des plages suivantes :

  • plages droites

  • épanouisseurs

  • adaptateurs de bornes pour connecteurs de bornes à cage

  1. Placez le connecteur de bornes à cage sur la plage.

  2. Insérez la vis et la rondelle à travers le connecteur de bornes à cage et le trou situé en haut de la plage.

  3. Serrez les vis au couple approprié.

  4. Placez le câble du circuit de puissance dans le connecteur de bornes à cage.

  5. Serrez les vis du connecteur de bornes à cage au couple approprié.

Pour plus d'informations sur l'installation et le raccordement des connecteurs de bornes à cage, reportez-vous au bulletin d'instructions fourni avec les connecteurs de bornes à cage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?