DOCA0189FR–05

Installation des accessoires de raccordement de puissance

Cette section décrit la procédure d'installation des plages droites sur les bornes de puissance. Cette procédure est identique pour les autres accessoires de raccordement de puissance.
  1. Placez la plage sur les bornes de puissance.
  2. Insérez la vis et la rondelle dans le trou situé en haut de la plage.
  3. Serrez les vis au couple approprié.
    Contacteur

    Type de vis

    Couple

    LC1G115-225

    Clé Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    Clé Torx mâle

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Clé Torx mâle

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?