DOCA0189FR–05

Caractéristiques techniques des Contacteurs

Les contacteurs sont isolés électriquement entre le circuit électronique interne et les voies d'entrée/sortie. Ces limites sont décrites par les caractéristiques environnementales, les caractéristiques des pôles et les caractéristiques des modules de commande indiquées ci-dessous. Cet équipement est conforme aux exigences CE, comme indiqué dans les tableaux.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?