DOCA0189FR–05

Plages de raccordement flexibles

Des plages de raccordement flexibles peuvent être utilisées pour raccorder des contacteurs standard ou avancés TeSys Giga avec des disjoncteurs à boîtier moulé montés sur le même plan et suivant la même orientation.

Le tableau ci-dessous fournit la liste des plages de raccordement flexibles utilisées pour raccorder des contacteurs standard ou avancés avec des disjoncteurs à boîtier moulé :

Contacteur

Disjoncteur à boîtier moulé

Nombre de pôles

Plages de raccordement flexibles

LC1G115-225

Protection moteur TeSys Power - Giga taille 5

3P

LA9G3111

ComPacT NSX100-250

PowerPacT à châssis H / J

ComPacT NSX100-250

4P

LA9G4111

LC1G265-500

Protection moteur TeSys Power - Giga taille 6

3P

LA9G3112

ComPacT NSX400-630

PowerPacT à châssis L

ComPacT NSX400-630

4P

LA9G4112

LC1G630-800

ComPacT NS630b-1600

3P

LA9G3113

PowerPacT à châssis P

ComPacT NS630b-1600

4P

LA9G4113

NOTE: Pour faciliter le montage, des gabarits de perçage JYT1902701 peuvent être téléchargés sur le site Web www.se.com.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.